This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:PSRR 与频谱噪声密度之间的差异

Guru**** 2766575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A90, TPS7A47, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662435/tps7a90-difference-between-psrr-and-spectral-noise-density

器件型号:TPS7A90
主题中讨论的其他器件: TPS7A47TPS7A83A

大家好、

 

客户对 TPS7A90的数据表中的频谱噪声密度有一些疑问。 请回答以下问题吗?

  1. 您能否解释频谱噪声密度的含义?

  2. TPs7A90数据表中的噪声特性参数是 PSRR 和频谱噪声特性。 这两个参数有何不同?

  3. PSRR 和频谱噪声密度是否相互独立? 一般来说、如果 PSRR 良好、频谱密度是否具有良好的性能? 就欧姆而言、参数是否相互独立?
  4. 如果两个 LDO 具有相似的 PSRR 性能、一个 LDO 的频谱噪声去敏性较差、那么输出噪声如何分析?

 

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    噪声频谱密度是对噪声随频率变化的功率的测量。

    PSRR 是 LDO 阻止从电源到 LDO 的纹波(Vin 处的纹波)从传递到 LDO 负载(Vout 处的纹波)的能力的测量值。 LDO 噪声是 LDO 内部产生的 LDO 输出噪声。 噪声主要来自 LDO 的基准。 下面的文章提供了更多信息:

    www.ti.com/.../slyt201.pdf

    www.ti.com/.../slyt202.pdf

    PSRR 和噪声相互独立。 高 PSRR 器件不一定意味着您将拥有低噪声器件;然而、TPS7A47和 TPS7A83A 等高性能 LDO 通常具有低噪声和高 PSRR。

    非常尊重、
    Ryan