This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:Bq40z50-R1预充电禁令

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652118/bq40z50-r1-bq40z50-r1-precharged-prohibition

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!  

如何禁止 bq40z50-R1预充电? 我们可以看到一本数据手册、其中介绍了如何设置预充电启动电压和充电电压低= 0mV 来禁用预充电功能。

但是、在实际使用中、即使在我们设置预充电启动电压并将充电电压设置为低电平= 0mV 后、我们仍然可以看到预充电部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    我看不到任何此功能的问题。 您的电池组配置是什么?您看到了什么操作? 请发布配置文件并记录错误行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    不会有电压设置阻止指示预充电范围。 TRM 的第4.3节中有一个图、图中有一张图解释了这一点。 (www.ti.com/.../sluubc1)
    此外、第4.9节还介绍了预充电指示的工作原理、以及在您不想使用预充电电路的情况下如何将充电 FET 用于预充电范围。
    此致、
    Swami