This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2950:反向输入输出电压

Guru**** 2460930 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2950, LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652332/lp2950-reverse-input-output-voltage

器件型号:LP2950
主题中讨论的其他器件: LP2985

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 LP2950并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

LP2950是 PNP 电压调节器。

在该器件中、有一个从输出到输入的寄生二极管。

在考虑从输出端到输入端的反向电流时、是否还需要添加外部二极管?

在本例中、输入电容为1uF、输出电容为1uF。

例如、LP2985内部有一个寄生二极管、需要使用外部二极管。

它是否与 LP2950相似?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、  

    我们将在圣诞节假期回来时对此进行研究。 请了解我们的回答在此期间将延迟。

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    感谢你的答复。

    我期待您的建议。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    LP2950还具有寄生二极管、因为这是 PNP 导通元件的一部分。 需要使用肖特基二极管来提供反向电流保护。

    请参阅 LP2985的应用手册。

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    感谢您的回复。
    很抱歉、我迟到了、我有一个新年假期。

    我知道 LP2950具有内部随机二极管、需要实现外部散射键二极管。

    我将与客户分享这些信息。

    此致、
    新一