This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有超低静态电流和高效率的电池性能优化器电路/浪涌电流供应商

Guru**** 2775475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, TPS62770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661829/battery-performance-optimizer-circuit-rush-current-supplier-with-ultra-slow-quiescent-current-and-high-efficeincy

主题中讨论的其他器件:BQ25505TPS62770

您好!

我正在从事一个要求上述电路的项目、要求满足以下要求:

主电路电源来自主电池(3.6V)、优化的电池电流消耗小于50mA、从而最大限度延长电池寿命。

2.应构建超级电容器以吸收负载产生的浪涌电流、从而保持初级电池消耗的电流几乎恒定、从而优化电池的使用寿命。 峰值电流可能为300mA、持续秒、正常电流消耗可能小于20uA。

电路的静态电流应尽可能低、优于<1uA

4.电路的效率应> 80%,通常为~90%或以上。

我们之前在该设计中使用了 LTC3225、但遗憾的是静态电流超出了我们的要求。

TI 是否有类似的 PMIC 芯片来满足上述要求?

我们针对该设计学习了 BQ25505、只是有一点让我感到困惑。 VC_IN 电源始终具有为负载供电的最高优先级、从而将此电流限制在230mA (峰值)和100mA (平均值)。 但是、我们的设计目标是降低 VC_IN 提供的电流(~50mA 可调节)、是否有任何方法可实现该目的? 或者、您可以建议使用另一个 IC 芯片代替它吗?

另一个问题是 TPS62770、其负载输出从 V01_OUT 切换。 当 CTRL 为高电平时、该负载输出电压电平是否始终等于(或仅比其低一点、因为 MOSFET 开关上的压降)到 V01_OUT? 在您的 DS 中、负载输出始终为1.8V 输出、这会使我感到困惑。

期待您的回复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zai、

    查看此参考设计、该参考设计使用360nA IQ 为超级电容器充电: http://www.ti.com/tool/PMP9753

    在 TPS62770上、负载开关仅将降压输出连接到负载引脚。 您可以在图4中看到这一点。