This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:bq20z95 - SN72PV195引脚对引脚替代?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649622/bq20z95-bq20z95---sn72pv195-pin-to-pin-replacement

器件型号:BQ20Z95
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

就我的理解而言、SN72PV195被 bq20z95取代。 我控制了数据表并看到了两个差异。 COM 引脚(12)和 CE 引脚(19)已更改为 NC。

由于 bq20z95几乎是引脚对引脚的替代产品、我尝试将其与旧电路结合使用。 但我遇到了一些问题。 LCD 不再工作、电流寄存器(0x0a)始终指示0安培。 当我从电路中汲取一些电流时、其值不会改变。 因此 OVP 不工作。

有什么需要我考虑的东西吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、进入

    请检查您的电流感应电阻器是否已组装。 使用电压表测量感测电阻两端的压降。

    如果电阻器不是开路,请确保值正确.... 5至20 m Ω 之间、具体取决于您的电流电平。

    该电阻器上的压降应介于+/- 0.25V 之间

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 我们已经检查了感应电阻器。 它的电阻和电压范围是正确的

    当尝试在具有旧 IC 的 PCB 上读取寄存器时、没有问题、但当我们使用 bq20z95进行尝试时、我们无法解决。
    正如我之前提到的、LCD 也不工作。

    我们不认为我们的电路存在多年来一直使用它的设计问题。 但较新的 IC bq20z95可能需要进行一些修改。
    我们正努力在您的帮助下了解这一点

    提前感谢您、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、进入

    请检查 ADC 的增益是否设置为0。

    如果该值正确、请发送 gg.csv 文件和原理图进行进一步分析。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们通过校准解决了当前问题。

    但我们仍在使用 LCD 时遇到问题。 当我们将电路连接到我们使用的5位 LCD 条形图 bqStudio 时、从计数5开始1、然后重复。 它不会按应有的方式显示电池组的 SoC。 当我们断开 SMBus 连接时、LCD 上的所有条都打开、大约10秒后、所有条都开始褪色、全部消失。 你能帮个忙吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、进入

    我很高兴听到校准问题已得到解决。

    有关连接到 LED 输出的 LCD 条形图、请参阅第2.4.2节。 TRM 的显示配置和2.5.3显示格式。

    可以修改 LED 闪烁速率、闪光速率、延迟、保持时间和显示格式。

    进一步调试将需要事件的原理图、器件配置和日志。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    下面列出了我们与 bq20z95搭配使用的电路原理图和状态文件。 我们检查 了 LED 闪烁速率、闪光速率、延迟、保持时间和显示格式。 我们没有看到任何问题。 我尝试遵循操作 CfgA 代码;

    0x0D21、0xED01等。 显示屏仍然无法正常工作。  

    我们还注意到、bq20z95未提供任何有关 LCD 支持的信息、但 SN72PV195的数据表中包含有关 LCD 支持的信息。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题仍然存在。 非常感谢您的帮助。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、进入

    感谢您发送原理图和状态寄存器视图。 请发送事件日志和 DataFlash 的设置以供进一步分析。

    谢谢!


    此致、
    Bryan Kahler