This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:EN 和 PG 的绝对最大值

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662483/lp5912-abs-max-for-en-and-pg

器件型号:LP5912

数据表将 PG 和 EN 引脚的绝对最大值指示为7V、与 VIN 电压无关。 请验证只要 PG 和 EN 电 压低于7V、它们就可以高于 VIN。

谢谢、

标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请务必记住、绝对最大额定值表仅显示应力额定值。  器件经过设计、测试并在建议的工作条件下进行了运行特性鉴定。  对于稳健的系统、请确保0 < Ven < Vin、0 < VPG < 6.5V

    非常尊重、

    Ryan