This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:由于 IC#39;s 容差、输出电流容差

Guru**** 2609165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662388/tps92515-q1-tolerance-of-output-current-due-to-ic-s-tolerance

器件型号:TPS92515-Q1

尊敬的所有人:

您能不能教我如何计算    由于 IC 内部 容差而产生的输出电流最大/最小值。

您能否教您如何思考?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takao、

    我取决于您如何推算峰值电流感应以及峰值电流感应是什么。 例如、从数据表规格中可以看出:

    如果将 IADJ 连接到 VCC、则会得到240mV 的峰值感应。 但它可以是+11mV/-16mV、相当于+4.6/-6.6%(或+/-5.6%的平均值)。 这包括内部钳位容差。

    如果对 IADJ 施加2.2V 电压、则得到220mV 的电压。 在这种情况下、它可以是+3.5mV/-8.5mV、相当于+1.6/-3.9%(或+/-2.75%的平均值)。

    如果将电流感应峰值降低到100mV、则仍将具有相同的+3.5mV/-8.5mV 偏移、转换为+3.5%/-8.5%。

    电流感测电压越低、可能的偏移百分比就越高。

    此致、

    克林特