This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A/ADC_满量程

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662423/bq25703a-bq25703a-adc_-fullscale

器件型号:BQ25703A

您好!

ADC 输入电压范围可设置为2.04V 或3.06V。 在2节电池应用中、在2节电池应用中选择2.04V 时有何缺点?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2.04V 或3.06V 可提供不同的 LSB 分辨率。 如果没有解决问题、客户可以使用2.04V 标度。