This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV-Q1:TPS92515-Q1应用问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662173/tps92515hv-q1-tps92515-q1-application-question

器件型号:TPS92515HV-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515-Q1

大家好、团队、

1.我是否可以知道 TPS92515-Q1的最短关断时间为230us?
根据 Dmax = 1 -(TOFF x Fsw)计算输出限制会导致什么问题? 原因

2.考虑减小电感器尺寸、将 EVM Fsw 从120kHz 更改为1.8Mhz。
随着输入电压的增加、开关频率也会上升。 当开关频率超过2MHz 时、输出电流将消失电流调节! 线性增加输出电流、为什么?

目前、我们将 EVM R1修改为31k 欧姆、将 L1修改为10uH。
输出6.3VDC/2A、FSW 1.27MHz @输入电压12VDC
输出6.3VDC/2A、FSW 1.8MHz @输入电压16VDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郭

    对于 Dmax 公式、您使用通过 R1设置的 TOFF、而不是最大关断时间。

    当频率变得过高时、尤其是在输入电压较高的情况下、您将在某个点达到最小占空比(Dmin 由最短导通时间与开关频率决定)、它将无法再进行调节。

    是的、您可以像这样修改 EVM、它应该可以正常工作。

    此致、

    克林特