This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803:TLV803灌电流问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661853/tlv803-tlv803-sink-current-problem

器件型号:TLV803

大家好、团队成员

下面是 TLV803的原理图。 ,的?是、当复位变为低电平,μ F 时、电容器将从内部 MOSFET 放电电流 μ A 电流是否会损坏 mos μ F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV803可灌入最大绝对电流5mA。 输入引脚上应该只有一个电容器。 我没有看到任何随附的原理图、但如果您遵循建议的工作条件并遵循典型应用电路、内部 MOSFET 不会损坏。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    原理图如下所示。 它是否有一定的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图没有风险。 输出电容 C194和 C57不是必需的、但不会导致问题。

    Michael