This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:我无法与 V2300 bq30z55通信

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662425/ccs-i-can-not-communicate-with-v2300-bq30z55

主题中讨论的其他器件:BQ30Z55

工具/软件:Code Composer Studio

Olá、EU estou com meu ev2300 tentando me comunicar com o bq30z55 e não estou 钝头 isso。
NA entrada de EV2300 Estou usando saída de 12C、na bateria ou Estusando o cab o vermelho ligado (VOUT)、marrom ativado (SDA)、Branco ligado (SDL) e preto ligado (GND)。
Soltafware (德州仪器(TI) bq Gas Gapge Evaluation Solftware -bq30z55R1 v.011。
阿尔盖姆·波德·阿尔焦特尔?
EU converto 12C para smb?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nogueira,

    此处可能存在一些故障路径、但从您的问题来看、(1)似乎最有可能:

    1) 1)确保 EV2300通过 SMBus 连接器连接到 EVM。 bq30z55监测计不使用 I2C。
    2) 2)确保 EV2300通过 USB 连接到计算机、并且您的计算机正在运行 EVSW
    3) 3)确保 EV2300是最新版本。 如果 EV2300是版本3.1C、则需要使用以下软件包进行更新: e2e.ti.com/.../3225.EV2300FWUpdaterUnprogDev.zip
    4) 4)确保通过电池或电池仿真器为 bq30z55EVM 供电。 有关如何连接 EVM 的更多信息、请参阅此处提供的用户指南 :www.ti.com/.../sluu516.pdf

    关于将 I2C 转换为 SMBus、只需对主机驱动程序进行一些修改即可。 有关在 MSP430上使用 I2C 接口作为 SMBus 接口的一些好示例、请访问 :processors.wiki.ti.com/.../Implementing_SMBus_using_USCI

    此致、
    Bryan Kahler