This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A/IADPT 电阻器精度

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662420/bq25703a-bq25703a-iadpt-resistor-accuracy

器件型号:BQ25703A

您好!

我知道建议的 IADPT 电阻器精度为1%、那么如果客户使用5%电阻器、会出现什么问题? 他们想知道这个问题、以决定他们是选择低成本5%电阻器还是1%电阻器。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电流调节、OTG 输出电流调节、系统功率监控、输入电流监控等所有这些精度都无法保证满足数据表规格表中的数字。