This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A /充电禁用时的系统电压调节

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662417/bq25703a-bq25703a-system-voltage-regulation-at-charge-disable

器件型号:BQ25703A

您好!

我知道 VSYS 在充电禁用时稳压至 VSRN + 160mV、然后 VSYS 在8.4V 电池电压下将为8.56V、对吧? 客户不希望通过8.4V 的电池电压调节 VSYS。 那么、对于2节电池应用、您是否有任何想法将 VSYS 设置为小于8.4V?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认系统调节点是电池电压加160mV、以确保电池 FET 的体二极管反向偏置。

     当系统电压低于电池电压时、即使禁用充电、电池也会通过电池 FET 的体二极管放电。

    通过调整 VSYS_MIN 寄存器、您仍然可以将系统电压提高到高于电池电压160mV 以上。