This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209和 BQ51050B:帮助选择适合无线充电的线圈

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ29209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661276/bq29209-and-bq51050b-help-to-choose-suitable-coils-for-wireless-charge

器件型号:BQ29209
主题中讨论的其他器件:BQ51050B

大家好
我正在使用 TI 芯片进行电池无线充电项目。
在我的项目中,需要3.3V 电源,因此我使用了2x18650锂离子电池(3200mAhx2 -并联连接)。
我研究过 TI 产品和支持论坛来制作此原理图、但我找不到信息可以为无线充电 IC 选择合适的无线线圈、请参阅 BQ51050B 开发套件手册。
请帮助我选择它。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alone173、

    我迫不及待地想听到更多关于这个项目的消息、遗憾的是、bq29209在标题中被标记为这个帖子的一部分。 我将此帖子移至此处、以便 bq51050B 专家可以作出回应。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    正确的 RX 无线电源线圈将取决于功率输出、尺寸和线圈到线圈的距离。
    最好从 EVM RX 线圈 Vishay iWAS-4832FF-50或 IWAS4832FFEB9R7J50开始。 这是一个48mm X 32mm 线圈、约为10uH L
    一旦在您的案例中安装线圈、并且 L 发生变化、则需要调整线圈、请参阅数据表中的第9.2.1.2.1节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill Johns
    实际上、我打算使用 BQ51050B 为2 18650锂离子电池充电、电流约为1A。 您建议的线圈在这种情况下可能还不错?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 bq51050B 为1A 输出充电时、您将需要一个具有低 DCR 的大型线圈。 以上列出的线圈将起作用。 在该设计中、尝试保持线圈到线圈的距离较低、以实现更高的效率和更佳的热性能。