This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918:Vout 上升时间的精度

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661786/tps22918-accuracy-of-vout-rise-time

器件型号:TPS22918

您好!

我们收到了客户关于 TPS22918的问题。

请帮帮我们。

[问题]

我们的客户希望了解精度上升时间。

不包括电容误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅以下论坛帖子以帮助回答您的问题:

    e2e.ti.com/.../2429112

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将进行检查。
    感谢您提供信息。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们还收到了客户关于 TPS22918的另一个问题。

    [问题]
    尽管数据表中描述了上升时间取决于基准电流、但是否有基准电流变化的报告?

    谢谢、

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    虽然负载电流确实会影响开关的导通时间、但其影响非常小。 如果负载电流与上升时间之间存在差异、我们没有任何数据、但一般来说、电流越高、上升时间就越长。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius