This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51025:我们在中国的 ODM 表示他们听说 TI 将不再支持无线充电 Rx IC。

Guru**** 2561620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500215, BQ51025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661281/bq51025-our-odm-in-china-is-saying-they-are-hearing-ti-will-no-longer-support-wirless-charging-rx-ics

器件型号:BQ51025
主题中讨论的其他器件:BQ500215

您好!

我们在中国的设计合作伙伴表示、他们已被告知 TI 将不支持 Rx 无线充电器 IC、但我不相信这一点。

您能否确认对 Rx 前端(交流/直流整流器和控制器)符合 WPC v1.1和 WPC v1.2标准的器件的支持。

谢谢。

此致、

Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TI 将继续支持无线电源 RX IC、没有 NRND 计划。

    仅 NRND 的 RX 器件是 bq51025、10W RX 该器件将需要 bq500215 TX 来提供该功率。  一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bill!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    TI 是否有适用于5W 以上 Rx IC 的选项? 是否有10W 或15W 选项?

    您说不建议在新设计中采用10W bq51025。。

    谢谢。

    此致、
    Perry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Perry
    无15W RX 选项。
    10W 我们有 bq51025、但 bq500215 TX 仅支持10W。 两者均为 NRND、但不打算使器件停产。