This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95490Q5MC:热阻

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95490Q5MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662302/csd95490q5mc-thermal-resistance

器件型号:CSD95490Q5MC

您能告诉我 CSD95490Q5MC 热阻吗?

我们想知道 θ JA 值。
根据 WEBENCH、θ JA 值为31.5°C/W 该值是否正确?

数据表中的 Theta JC 为5.8摄氏度/瓦。 该值是否不变?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kohei、
    RthJA 是电路板和热环境的函数。 对于类似这样的5x6 PQFN 器件、它可能低至40摄氏度/瓦左右、也可能高至125摄氏度/瓦(最小铜质电路板场景)、具体取决于它所在的电路板。

    数据表中的 RthJC 是正确的、但仅为结至外壳的阻抗。