This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:独立模式下的平衡问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653043/bq77pl900-balancing-issue-in-standalone-mode

器件型号:bq77PL900

我们将 bq77PL900用于7节锂离子电池管理、但在独立模式下面临一些电池平衡问题。

配置设置如下:

系列单元数–7否

过压检测–4.25V (与数据表中的平衡启动电压相同)

过压迟滞–0.1V

欠压检测–2.5V

欠压迟滞–0.4mV

外部电流路径(FET 和56欧姆电阻器)、具有10K 串联电阻器、用于平衡

 

在独立模式下为电池组充电时的观察结果-

-       当其中一节电池达到4.25V (OV 阈值)时、CHG FET 将关闭。  

-       平衡根据内部算法开始。

-       在所有电池上(即使在未达到 OV 阈值的电池上)都可以观察到平衡、

根据文档 SLUA463中描述的算法,“按设置”

-       即使电池电压降至恢复电压电平4.15V (4.25-0.1、OVth-HYS)、在某些电池上也不会结束平衡。 它仍在运行、直到平衡设置中的最后一个电池电压降至4.15V。 结果是、电池上的进一步压降已经达到4.15V。

-       它发生在所有平衡集中。

-       平衡结束时,电池组中所有电池的电压读数都不同(最小4.11,最大4.15)。 在不同的电池上观察到40mV 的差异。

-       CHG FET 在平衡过程结束时打开。

 

我们需要知道:

-       上述观察结果是否与 bq77PL900的功能相匹配?

-       平衡电池的容差电压限值是多少?  数据表中未指定该值。  (以上观察结果为40mV)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、
    应用手册 slua463表1中的预期行为是、只有高于 OV 的电池才会平衡、数据表的图19表示未达到 OV 的电池不会平衡。
    该器件没有针对平衡电池的特定容差。 均衡由 OV 阈值决定、该阈值在整个温度范围内具有+/- 50mV 容差。 由于平衡将运行到迟滞范围、因此电池的调整可能会很大、尽管某些电压变化是由于充电电流停止时的电压放松引起的、结果也取决于进入条件。 如果器件容差为0、电池电压高50mV、进入 OV、则该电池平衡至100mV 迟滞阈值、且充电电流停止后的电压均未发生变化、 在平衡后、电池之间的差值仍为50mV、但方向相反。
    10k 输入电阻器较大、虽然如应用手册所示、但它们会导致较长的稳定时间、具体取决于输入电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、
    感谢您的关注和宝贵的回复。
    我们再次进行了如下测试尝试
    -27.3V 时初始蓄电池断路电压。
    (对于7芯电池组、确认每个电池约为3.9V、所有电池的裕度为10mV)
    -仅充电电芯1至4.0V (用于模拟已知的失衡状况)
    -已将 BMS 电路(bq77PL900)安装在具有先前所述配置设置的电池上。
    -已开始以 C/20的速率为电池组充电。
    -首先检测到电池1 OV (4.25V)、如预期的那样、所有其他电池电压低于4.15V (4.25V–0.1V 滞后) CHG FET 关闭、仅对电池1启动平衡。 CHG FET 在电池1电压达到4.132V 后打开、所有其他电池电压大约为4.11V
    -充电继续进一步、这一次也按预期首先检测到电池1 OV、所有其他电池电压大约为4.17V。 CHG FET 关闭。 根据内部算法,开始对所有“按设置”的电池进行平衡。 (即使所有其他电池电压都未检测到 OV、但高于4.15V 电平)
    -几个小时后、所有电池电压都在4.128V 至4.146V 的范围内、CHG FET 会再次开启。

    我们的结论
    -当检测到其中一节电池用于 OV 时,开始平衡过程
    -所有高于4.15V (OV-迟滞)的电池均会实现平衡

    我们需要知道
    -芯片软件是否已更新、我们是否使用了过时的器件? (“bq 22C7LRK G4”片上印刷,2013年购买)
    -请为我们的要求(4.25V OV 检测和4.15V 平衡释放阈值)建议设置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、
    你的结论是合理的,尽管这不是我第一次阅读这些文件的方式。 将所有电池平衡至 OV 迟滞可提供最佳的电池电压匹配。
    芯片没有软件、也没有更新。 所有器件的功能都应相同。
    对于所需设置、您需要将 OV 设置为4.25V、将 OVH 设置为0.1V。