This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:输出"锯齿"轻负载时振荡

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661475/tps54561-output-saw-tooth-oscillation-at-light-loads

器件型号:TPS54561

您好!

我的设计几乎与器件数据表中的图46相同、即12V 输入、5V 输出。 它可在低至约50mA 的输出电流下工作。 低于该值时、首先输出电压开始上升(7.1V @ 21mA、10.1V @ 18mA)。 在负载电流更低/负载断开的情况下、输出端会出现以下图形:

下面是上升沿的更近视图(紫色是 SW 输出):

输入和输出端都有足够的电容。

什么可能导致这些大过冲?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够共享此设计的原理图? 您是否还能够与 Vout 和 SW 共享缩小后的稳态波形(类似于您的第一个波形)?

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我明白了。 这是一个相当愚蠢的错误,很抱歉打扰了你。 自举电容器未正确连接。