This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:负载电流值和功耗问题

Guru**** 2459680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647538/tps65311-q1-load-current-value-and-dissipation-issues

器件型号:TPS65311-Q1

工程师好、

我正在设计 PMIC TPS65311-Q1、我要将 BUCK 1-3.3V、BUCK 2:1V0和 BUCK3设置为1V8、升压到5V0。

现在、我正在寻找每个稳压器可以支持的输出电流、最小值 最大值和标称值、这将有助于我的设计。 我观察到降压1的输出最大为3.3V 和2.3A、但 数据表中的第9-10页 给出  了栅极驱动器峰值电流为0.6A、因此我感到困惑。 请给出一些方向吗?

此外、我正在尝试计算 PMIC (TPS65311-Q1)的功率损耗、我找不到计算开关和导通损耗所需的参数、我将需要高侧和低侧 Rdson 等内部 MOSFET 参数以及它们的开关时间。 如果我能够获得 MOSFET 电荷、那将会有所帮助、但这并不是我的首选。

BUCK1、BUCK2和 BUCK3以及 BOOST、

 

如果您能尽早提供信息、我们将非常感谢您的帮助。

此致祝您好运

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenny、

    BUCK1输出电流使用电流感应分流电阻器从外部进行设置。 数据表中提到的0.6A 电流是用于驱动外部 MOSFET 的栅极驱动电流、而不是稳压器输出电流。

    有关 Buck2/3、升压稳压器功率损耗、请参阅数据表中提供的效率图。 BUCK1是控制器、因此功率损耗主要由外部功率 FET 造成、BUCK1的内部功率损耗可以忽略不计。

    此外、Buck2/3和升压的数据表中还提供了内部光源 FET 的 Rdson。

    您能告诉我这个项目的详细信息吗、比如:客户和应用?

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenny、

    由于此帖子已有1个月历史、我假设您的问题已得到解决。 我即将关闭此主题、如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Murthy