This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2647:lm2647

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2647, LM2674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647243/lm2647-lm2647

器件型号:LM2647
主题中讨论的其他器件: LM2674

双路降压稳压器 LM2657已停产、客户已 成功测试替代器件 LM2657。

LM2657的额定工作温度范围为-40至125C、LM2647的额定工作温度范围为-5至125C。

该应用是室外摄像机、因此要求低于-5C。

客户使用 LM2674在-40C 温度下进行了冷启动测试、测量结果看起来不错。 室温和-40C 下的性能差异非常有限。

客户确信 LM2647能够在-40C 温度下可靠工作、但令他们感到困扰的是、TI 未在低至-40C 的温度下指定该器件。

LM2647未在低至-40C 的温度下额定的原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    让我 在一天之内回到您的身上。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    我无法找到更多详细信息。 它本来可以是一个简单的东西、例如精度规格、使其指定为-5C。 很奇怪、如果客户对其进行了彻底测试、并且很高兴、那么如果他们想要继续、就可以进行测试。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过在更宽的温度范围内发送带隙温度曲线、可将其离线关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、
    没有时间感谢您的支持。 这是客户继续操作所需的足够信息。 谢谢!