This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2842-Q1:LM2842-Q1:抗 EMI 脉冲2和3B 干扰

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651959/webench-tools-lm2842-q1-lm2842-q1-immunity-to-emi-pulse-2-and-3b

器件型号:LM2842-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2842

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我正在进行一个汽车项目、按照标准、我们需要对器件执行一些传导 EMI 测试。 其中一项测试是根据 ISO 7937-2对器件施加一系列 EMI 脉冲。 系统电源由 TVS 二极管提供保护、最大击穿电压为45V、钳位电压为58.1V (3.44A)。 毫无疑问、LM2842能否在持续200us 的时间内抵抗一系列150V 脉冲、脉冲之间的时间是否为100ms? 我计算了每个脉冲的能量:28.8mJ。 还是应该使用具有更高额定电压的稳压器?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据您的描述、我建议使用额定输入电压更高(例如60V 或更高)的器件。
    我认为42V 器件的余量非常小。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。