This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:如果故障条件消失、MCU 如何知道故障恢复?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647865/lp8860-q1-if-fault-condition-removes-how-mcu-know-fault-recovery

器件型号:LP8860-Q1

你(们)好

目前、在 LP8860中、当故障发生时、LP8860将响应故障并将 FAULT 引脚拉至低电平并更改 FAULT 寄存器值。

 通过检查故障引脚状态或故障寄存器值、MCU 知道发生了故障。

但是、当故障状况消除时、MCU 如何知道故障恢复?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    为了检查故障恢复、MCU 需要写入 CLEAR_FAULTS 寄存器并读回故障寄存器、以确定故障条件是否仍然存在或是否已解决。 如果故障不再存在、在清零后、故障寄存器应保持低电平。 另一方面、如果故障条件仍然存在、那么在清零后、故障寄存器将立即再次设置为高电平。 请参阅表16。 以了解有关每种故障类型的更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Salome、
    在本例中、两次读取寄存器之间的最小时间是多少?
    客户读取故障寄存器、清除该寄存器、然后故障条件再次设置该寄存器、客户读取故障寄存器第二次。
    那么、两次读取寄存器之间的最小时间是多少?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    内部状态机更新最多在整个 PWM 输出周期内发生、因此对于2个读数或写数的间隔、最大几百 us 就足够了。 对于 LED 开路/短路故障、有滤波器设置可等待故障检测、但无论如何、如果不进行下电上电、则无法清除这些故障。