This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:UCC28063如何控制 GDB 和 GDA 输出

Guru**** 2481985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662175/ucc28063-ucc28063-how-can-control-gdb-and-gda-output

器件型号:UCC28063
主题中讨论的其他器件: UCC28064

尊敬的:


我们的熟料是设计 UCC28063、


我们有两个问题:


1.输入电压为90V, 输出满负载为450W,PHB < VPHBF 0.8V,GDB 输出接近,为什么? 它应该在主轴负载时关闭?


2、输入电压为264V、输出满负载为450W、PHB < VPHBF 0.8V、GDB 输出接近、但 GDA 具有输出电压、原因是什么? 它应在264V 满载时关闭?

e2e.ti.com/.../B168_2D00_C01-EMI_2600_PFC.pdf

什么情况下可以控制 GDB 和 GDA 输出?

如果有任何问题、请告诉我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的
    更新了原理图、
    RP14 1K 更改为 NC,RP16 0欧姆,具有 COMP 引脚连接。

    如有任何疑问、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    原理图显示、COMP 引脚通过1k 电阻器连接到 PHB 引脚。
    这意味着当 COMP 值降至0.8V 以下时、UCC28063从交错运行(GDA 和 GDB)切换到单相运行(仅限 GDA)
    COMP 的值随线路和负载条件的变化而变化。 这意味着在固定负载条件下、COMP 值在低压线路上将高于在高压线路上。
    因此  、在高压线路上从交错运行切换到单相运行的负载条件将高于在低压线路上。

    您应该考虑使用 UCC28064、它具有相位管理功能、允许从双相到单相的转换点处于固定负载。
    它还具有突发模式以提高轻负载效率、并具有线路前馈以改善线路瞬态响应。

    此致

    John