This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:INB 到 OUTB 逻辑错误

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650028/ucc27524-inb-to-outb-logic-wrong

器件型号:UCC27524

您好!

我们已在 UCC27524中为客户设计以替代 MIC4424。 原理图如下所示。 UCC27524用于执行隔离式栅极驱动器以及变压器和光耦合器、以驱动 MOSFET。

在老化测试期间、观察到无论 INB=0或1、OUTB 都保持低电平。 INB 来自 C2000 PWM 端口。 INA 和 OUTA 一直很好。TI 进行的故障分析表明它是由 EOS 引起的。

我想知道您是否可以帮助查看原理图、并告诉我是否有任何器件设计不当、以及是否需要进行任何修改 来缩小问题范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    感谢您关注 UCC27524。 我是 TI 高功率驱动器组的应用工程师、将帮助解决您的问题。

    我想获得更多有关电路工作条件的信息、以便能够发表评论和提出建议。

    您能否在 VCCP 上提供电压电平、哪个是驱动器的 VDD? INB/OUTB 的工作频率和最大占空比是多少? INA 和 INB 输入的输入信号振幅是多少? 您能否描述老化测试的条件、工作环境温度、任何湿度条件、VCCP 电平是否变化?

    您还提到 TI 提供了 FA 报告、您是否有 FA 文档报告编号、以便我可以查看报告?

    我相信、通过一些信息、我们可以确定如何解决该问题。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、
    VCP=12V、原理图中 VDD 为 PIN6、与 MIC4424引脚对引脚、因此原理图不变。
    INB/OUTB 的频率为22k、最大占空比为90%。 INA 和 INB 是3.3V 信号。
    在℃测试期间、温度为40 ̊ C、湿度应与外部约50%相同。 在老化测试期间、他们没有监控 VCCP、只在发现问题后测量、与12V 相同。
    FA 报告编号为 QEM-CCR-1712-00052、如果找不到、我还会向您发送电子邮件。

    霍华德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    感谢您提供有关原理图和工作条件的详细信息。  当 VDD = 12V 且输出 B 以2千欧串联电阻驱动光耦合器的输入时、输出 B 驱动器电流远低于 IC 额定值。 12V 时的 VDD 远低于 IC 额定值。 到目前为止、我没有发现您对输出 B 条件的描述有任何担忧。 我想知道连接到输出 A 的栅极驱动变压器的输出上的负载是多少;在 D102和 D103连接上。

    我将查看故障报告并研究详细信息、以获取有关 IC 哪些部分可能会损坏的更多信息。 这可能需要1或2天来确认报告中的信息。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 等待您的想法。
    在 D102和 D103连接处、它是 MOSFET 的 G 和 S。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    我正在关闭此主题、因为我们正在通过电子邮件处理此问题。

    对于搜索此线程的其他人、我假设问题是由于芯片误触发或 dv/dt 问题损坏芯片。