This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:在基于 BQ24650的充电器中、一段时间后为悬架充电

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661757/bq24650-charge-suspension-after-a-while-in-bq24650-based-charger

器件型号:BQ24650

您好!

我开发了基于 BQ24650的太阳能充电器。 当我使用20W 面板连接充电器时、我会遇到一个问题。 我的设计与40W 面板完美配合。

我的面板规格:

面板开路电压:21V

MPPT 电压:17.6V、MPPT 电流:1.136Ae2e.ti.com/.../MPPT.sch.pdf

在一段时间的充电暂停后、充电器开始工作。 以下是电压电平。

VREF= 3.3V、VCC = 17.6V、VMPPT = 1.256V

V TS = 1.65V (I AM 使用内部 TS、RT1 = 10Kohm、RT2 = 10Kohm)

电池组:14.8V 12Ah,VCC>SRN。

肖特基二极管两端的电压= 6V。

我的电流传感器为6.8m Ω、输出侧电容器- 20uF、电感器- 6.1uH、频率- 14.4KHz。

我没有连接任何散热板。 我对 TSHUT IC 阈值电压有疑问。 什么是 VACOV? 如何测量该值?

我随附了原理图。

感谢你的帮助。

此致、

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    40W 面板的规格是什么? 它们是否具有相同的开路电压和 mppt 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了。

    我的问题是电池组。 我尝试从20W 面板为大型电池组充电。 30分钟后、充电器将进入睡眠状态。

    原因是 VFB < 1.5V。