This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4132:Vref 引脚上未连接1.8V 输入电压

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651881/lm4132-without-input-voltage-connecting-1-8v-on-vref-pin

器件型号:LM4132

您好!

我们在产品中使用该 IC。 在生产中、我们的电路板将不会从外部上电、我们将使用编程器电源对电路板进行编程。 在此编程时间内,基准 IC verf 引脚将获得1.8V 电压(由于编程器电源),并且此 IC 的输入引脚将悬空。 那么、您是否看到了这方面的任何风险??

我们使用 的是 LM4132AMF-3.3V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geo Francis、

    只要电压低于器件的输入电压、它就是安全的。 由于该器    件是输入悬空的、因此您需要确保对闪存进行一些电流调节、以确保 LM4132中的任何寄生效应或二极管不会出现高电流。  有关 其它信息,请查看我在这篇文章中的答复 https://e2e.ti.com/support/power_management/etc_power/f/216/t/649948

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果 IC 的输入引脚 悬空。 而 IC 的 Vref 引脚在 20mA 的限制电流下获得1.8V 电压。这种情况只会在生产编程时发生。。。。 在这种情况下,是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geo、

    在推荐之前、我必须在工作台上测试这个。 我会在假期休息后测试这一点。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Marcoo、

    请在测试完成后告诉我、您何时可以重放此内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geo、

    根据我的测试、只要 Vout 超过 Vin、晶体管的体二极管就会漏电流。 因此、Vin 将具有一些降低的电压。 在1.8V 的情况下、电流非常低、<20uA、但这是标准配置、Vin 上无负载。 如果您希望延长反向电压运行、则可以并联一个外部二极管、以帮助实现这一目的、但这将影响器件的精度和调节。 我不认为刷写 MCU 被视为扩展反向电压操作、因此不应影响器件运行。

    -Marcoo

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A


    如果您觉得此问题已解决、请选择"已回答"。