This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:调节 TPS65261-1的输出电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661826/tps65261-1-adjustment-of-vout-of-tps65261-1

器件型号:TPS65261-1

您好!

我们收到了客户关于 TPS65261-1的问题

请帮帮我们。

[问题]

输出电压是否可以从反馈电压0.6V 进行设置?

是否可以输出小于1.0V?

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,您可以通过 FB 分压电阻器设置 Vout。 如果您要设置 Vout=0.6、只需使用一个电阻器(例如10K 欧姆)将 Vout 连接到 FB  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的支持。

    谢谢、