This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61090:某些电路板上的芯片短接

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661767/tps61090-chip-shorted-on-some-boards

器件型号:TPS61090

您好!

我构建了7个使用 TPS61090的原型。

有些 TPS61090存在问题:

1) 1)几块电路板的蓄电池引脚存在短路。 由于器件仍在板上、我不确定哪个引脚短路。

从这个论坛中的其他答案中可以看到、短路可能是由放置在离器件太远的陶瓷输出电容器引起的、这会损坏芯片。 我认为这不是我的情况。 我附加了电路图和我设计的 PCB。

LBO 上拉电阻是否过低? C5是否应为陶瓷电容器而不是钽电容器?

故障的其他原因可能是什么?

2) 2)其中一个电路板正常工作、但输出电压为3.7V。 升压转换器为测量器件(消耗的最大电流为30mA)和小型风扇(消耗的电流为120mA)供电。 如果风扇断开、电压将达到5V。 风扇驱动器电路显示正常。 显然 TPS61090已损坏。

由于芯片是手工焊接的、这些问题可能是由于安装不当或由于芯片在焊接阶段损坏(过热)导致的?

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题似乎是由焊料引起的。
    对于电路板 VIN 短路的情况、我建议移除连接到 IC 的外部引脚。
    如果直到发生短路问题、请拆下 IC 并测量 IC 引脚中的阻抗、以检查 IC 是否损坏