This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907A33YKMR 的封装图

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651778/lp5907-package-drawing-for-lp5907a33ykmr

器件型号:LP5907

您能否提供 TI 器件型号 LP5907A33YKMR 的封装图? 该封装被列为“DSBGA (YKM)|4”,但数据表没有 YKM 封装,也没有产品页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devon、

    为此、我们与包装团队进行了联系;但是、由于美国假日、我们可能在明年年初才收到回复。 对于 YKM 和 YKE 封装图、X 和 Y 尺寸将是相同的。 另外、对于 YKM 和 YKE 封装、焊球的位置和尺寸将处于相同的位置。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devon、

    我今天检查了 LP5907数据表、现在可以看到两个封装图都附在数据表末尾。

    非常尊重、
    Ryan