This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:BQ24040工作结温问题。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650217/bq24040-bq24040-operating-junction-temperature-question

器件型号:BQ24040

尊敬的 TI 团队。

我想知道、当 BQ24040的工作温度驱动为-20度时、会出现什么问题。
它只是不充电的症状吗? 还是存在其他功能问题?
如果症状不足以在-20度处充电、  
我认为它将可用于应用。  
如果函数中存在其他问题、我无法使用它。
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议的工作温度范围为0C 至125C、结温。 但这是由锂离子电池充电温度范围为0°C 至60°C 或更低而驱动的。
    器件可在-20°C 的较低温度范围内使用、但应查看电池的充电温度范围。