This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941-Q1:消除了器件的微处理器控制

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5941, TLC5940, TLC5941-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661898/tlc5941-q1-eliminating-microprocessor-control-for-the-device

器件型号:TLC5941-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC5941TLC5940

您好!

应用手册   介绍了如何在不使用微控制器的情况下使用 TLC5940-Q1。

如果测试引脚像 TLC5940的 DCPRG 引脚那样受到控制、那么这可以通过 TLC5941实现吗?

TLC5941是否还包含类似 TLC5940的 EEPROM? 该 EEPROM 是否始终完全填充一个?

上图中所示的电路对于 TLC5941是否可靠?

如果 TEST 引脚持续保持低电平、是否会发生任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您计划使用 TLC5941-Q1、我们不建议这样使用、因为 TLC5941-Q1数据表中没有此类说明。 但您肯定可以在 TLC5940中使用它。