This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3925:LP3925中所有降压稳压器和 LDO 的输入和输出电压范围以及寄存器映射详细信息

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652455/lp3925-input-and-output-voltage-range-of-all-buck-regulators-and-ldos-in-lp3925-and-register-mapping-details

器件型号:LP3925

我无法找到 LP3925中所有降压稳压器和 LDO 的输入和输出电压范围。

Buck1-3     

LDO1-10.

WLDO1-3

此外、我在数据表中找不到任何用于编程的寄存器映射详细信息。

请您提供详细信息、以便我能够评估它如何更好地满足我的设计要求。

此致、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    我已将您的请求指派给相关的应用工程师、我们将尽快回复您。 请注意、这是美国的休假时间、在回答您的问题时可能会有一些延迟。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran、
    提及先前对上一个问题的答复。

    您请求的信息不可用。

    我意识到您有一些时间在该 IC 中进行审阅和可能的设计。 坏消息是、不建议将此器件用于新设计。 目前、TI 不支持 LP3925。
    我们确实有许多更新的 IC、非常适合您的应用。 请联系您当地的 FAE 以查找此器件的合适替代产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    戈登、

    感谢您告知 LP3925的 NRND 状态。 TI 网站上没有提到任何相关内容、因此我已经在筛选此器件。

    您可以为 LP3925推荐任何等效的新器件吗? 我还在研究 LP3974并与当地的 TI 销售办事处合作、以签署 NDA 并访问完整的数据表。 我希望这也没有 NRND 的地位。

    此致、
    Kiran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran、
    LP3974尚未确认为 NRND、但从长远来看看起来不是很好。 该行业正在从系统 PMIC 转向特定于处理器的 PMIC。

    了解一下 TPS65912。 主要区别在于它没有集成充电器。 此部件也应更具成本效益。

    如果您可以提供电源要求细目和功能列表、我可以为您寻找更适合的解决方案。 请随时查看您当地的 TI FAE、因为他可以直接与我们的 PMIC 团队一起解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    偏离线