This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59281:具有单通道和相同恒流开关瞬态时间的替代产品

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59281, TLC5973, LP5560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661150/tlc59281-alternative-with-1-channel-and-same-constant-current-switching-transient-time

器件型号:TLC59281
主题中讨论的其他器件: TLC5973LP5560

大家好!

我正在搜索 LED 驱动器。  TLC59281 HAST 为16通道。 我需要一个只有一个通道且具有相同开关时间的通道10ns 高速恒定电流开关瞬态时间。

我想驱动一个 UF = 6.5mA 并且大约为20-30mA 的 LED。  

提前感谢

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查3通道 LED 驱动器 TLC5973和1通道 LED 驱动器 LP5560。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth