This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:是否可以在上电时将 TPS23861设置为手动模式

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661984/tps23861-could-tps23861-set-to-manual-mode-while-power-on

器件型号:TPS23861

您好!

TPS23861可以在上电时设置为手动模式、也可以在自动模式下运行、然后设置为手动模式吗?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    是的、您可以在上电后或在自动模式下将芯片设置为手动模式。
    谢谢你。

    此致
    Jack Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    谢谢、这意味着 PSE 会在上电时自动为所有连接的 PD 供电、然后我可以将其设置为手动模式?

    如果我不想在 PSE 上电时为 PD 上电、该怎么办?

    非常感谢。

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    当您在寄存器0x11h 中对 I2C 地址进行编程时、您可以将 auto 位设置为0。 因此、下次运行 PSE 时、它不会进入自动模式、您可以使用 I2C 根据需要对其进行编程。

    谢谢你。
    此致
    Jack Chen