This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:针对8通道应用使用 TPS23861时的地址设置

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661990/tps23861-the-address-setting-while-using-tps23861-for-8-channel-application

器件型号:TPS23861

您好!

如果现在将 TPS23861用作8端口 PSE 解决方案:

1.如何在自动模式下设置地址? A3是否进行菊花链连接以及上拉或下拉?

2.如何在手动模式下设置地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CT、

    使用2个 PSE 芯片时、请参考下面的原理图。 您将使用设置为 I2C 地址的菊花链和 A3引脚。

    2.在手动模式下、I2C 地址程序与自动或半自动模式相同。 请参阅下面的数据表说明。

    谢谢你

    此致

    Jack Chen