This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:LED 开路且 PWM 保持输入时的热问题。

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652336/lm3435-thermal-issue-when-led-open-and-pwm-keep-input

器件型号:LM3435

大家好、

当面板未连接(LED 开路)且 PWM 保持对 G/B/R_CTRL 引脚的输入时、我们在电感器上测得的温度约为100C。

如果我们禁用 PWM 输入、温度将恢复正常。

我很好奇为什么没有负载、但会导致高温。

以及 PWM 为何会影响温度、即使没有负载也是如此。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我将把这个转发给该器件的专家。 请注意、这是假期、他可能会在第一天之后才回复、但希望您能尽快获得所需的帮助。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    通过仅禁用 PWM、转换器仍在切换、并且仍提供输出电压。
    它检测到 LED 开路、但不会关断或在睡眠模式下工作。

    我怀疑转换器仍以相当高的频率运行、因此您可以使用热电感器和器件。
    如果打算不连接 LED、请拉低 EN 以关断器件。
    如果执行了开路测试、请检查 I2C 寄存器。 一旦发现开路故障标志打开、通过下拉 EN 引脚关断器件。

    我希望以上内容能帮助解释情况。

    非常感谢!