Other Parts Discussed in Thread: TPS65262-1
我似乎在顶住一块砖墙。 我有一个使用 TPS65262-1的设计
输入12V
OUT1 5V
输出23.3V
输出电压为3 2.5 V
LIN 1 1.8 V
LIN 2 2.2V
立即启用5V (如果输入高于设定的最小值)。 其他电压在导出1.8V 电压后出现、作为 Zynq 电源定序的一部分。
有两个第一条的多氯联苯存在。 在这两者之间、我们已经为其中的四个 IC 提供了帮助、我不知道原因。 这些电路板在开发实验室中已使用了一两个月、因此不像它们总是熔断或出现设计错误。 当第一个电压爆炸时、我指责实验室电源提供12V 电压。 众所周知、当交流 开关关闭时、有时会产生过压尖峰。 但接下来的两个故障甚至没有使用该电源、最近的故障发生在直流电首次连接时、PS 未打开或关闭。 作为一种额外的保护措施、在最近的故障发生之前在输入端放置了一个12V TVS。
故障都是相同的。 施加12V 电源时、电路仅消耗大约20mA 的电流。 V7V 的预期电压为6.3V、但所有五个输出均为0或仅为几 mV。 正常上电从12V 电源汲取大约200mA 的电流、并生成上述电压。
不知道故障的确切范围和性质、因为如果没有5V 输出(OUT 1)、次级稳压器没有输入、如果没有产生1.8V 电压、则不会启用其他输出。 因此、OUT 2和3可能正常、并且线性稳压器正常、但已知输出1不起作用。
我对导致这些偶尔出现的故障的原因感到完全损失。 它们发生在之前的断电期间、未上电处理期间或上电时。 最后一种情况发生在电路板上、除了向电路板的另一部分提供7500Hz 正弦波(1V p-p)的 SMA 电缆外、电路板上没有其他连接。 我没有过压、杂散电压、ESD 问题或其他任何问题的模型。 输入端具有30uF 的 X7R 电容和一个 TVS 二极管、该二极管应能够抵抗几乎低于交流电源连接的任何电压。
我是否应该设计或防范任何已知漏洞? 次级 SMPS 是否会在某种程度上使5V 输出尖峰并损坏 FET? (没有其他电压源、5V 线路至少有75uF 的陶瓷电容器)。
下面是 IC 的使用原理图。 未显示左上角的12V 输入以及从那里到接地的 SMBJ12A TVS 二极管。