This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:关于测试条件的"无切换&quot

Guru**** 2560240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661277/tps40210-q1-about-no-switching-of-test-conditions

器件型号:TPS40210-Q1

TPS40210-Q1的数据表 P5列出了以下规格。

测试条件中描述的"无开关"状态是什么?

1) 1) PWM 信号驱动时的高电平周期。
2) 2) PWM 信号驱动时的低电平周期。
3) 3)高固定 PWM 信号的状态。
4) 4)低固定 PWM 信号的状态。

"无开关"指的是哪个状态?

*补编
客户希望重现"无切换"。

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Noritomo、

    无开关表示未打开和关闭外部功率 MOSFET。 该规格指示从所有内部电路(减去消耗大电流的栅极驱动器)拉出的电流。 要重新生成此 VTI、应小于0.8V。 此外、FB 引脚电压应高于基准电压以停止开关。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我的理解如下。

    "无切换"是、
    1) 1)不驱动 PWM 逻辑
    2) 2) GDRV 为0v、不驱动外部 FET 的栅极。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Noritomo、

    没错。

    谢谢、

    Garrett