This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:适应不同的要求

Guru**** 2417230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661557/bq27426-adapting-to-different-requirements

器件型号:BQ27426

您好!

我们的团队在确定我们需要 ChemID 1202用于电池化学成分后、计划使用 BQ27426电量监测计。 收集数据以获取化合物 ID 的过程是从3V 至4.2V (电池的上限和下限)范围收集数据。 此外、在后台、我们的电池设计电压为3.7V、设计容量为2400mAh。

但是、我们的团队希望将充电限值设置为4.1V、放电限值设置为3.1V。 这是否意味着将化学 ID 的确定过程从收集3.1V 到4.1V 范围内的数据进行更改? 我的理由是、由于我们希望电池和电量监测计之间实现最佳匹配、因此不应该这样做、这意味着数据应在3V 至4.2V 的范围内收集。 是这样吗?

如果是、如果我们要报告100%的 SoC 电压为4.1V、我们可以调整完整的充电容量以报告100%的 SoC 而不是使用完全的2400mAh、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、William、

    请参阅其他帖子。