This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:我是否可以在不同容量下报告100%?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662037/bq27426-can-i-have-it-report-100-at-a-different-capacity

器件型号:BQ27426

大家好、我的电池设计电压为3700mV、设计容量为2400mAh。 它可充电至4.2V、放电至3V。 我希望我的电池仅充电至4.1V。 我是否可以在电压为4.1V 时让此芯片报告100%? 同样、如果我希望电池放电低至3.1V、能否让该芯片在3.1V 时报告0%? 此外、这是否会改变我在确定 ChemID 时执行该过程的方式?

谢谢、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    是的、请运行一个高达4.2V 的学习周期。然后继续进行一个仅上升至4100mV 的周期。 确保更改 V 锥形、I 锥形以反映4100mV 端接电压。 我建议使用默认值4000mV 的 V 锥形电压、I 锥形电压将与您的充电器和电池规格相对应。 通常为 C/20。

    谢谢