This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:WEBENCH 设计中的齐纳问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661965/ucc28910-zener-problem-in-webench-design

器件型号:UCC28910

我已经使用 WEBENCH 创建了一个交流/直流电源设计、以实现6Vdc、0.7A 的输出。 根据生成的 BOM、需要齐纳(Dz):"VRWM 为 324.006V、DCW 为0.145W"

Vrwm 是齐纳二极管的工作电压吗?  对齐纳二极管进行如此高的 Vrwm 额定值似乎不切实际。

我在这里附上了 WEBENCH 报告。

可以给我一些建议吗? 谢谢你。

e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_1982740_5F00_49_5F00_173056153.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

      齐纳二极管的额定电压是合理的。 这是因为齐纳二极管应在其上的 Vsnub 电压处断开。 以下是齐纳电压的公式。

    对于您的设计、NP/NS 约为30

    因此 Vsnub = 1.8 * 30 * 6 = 324

    此致

    Gerold