This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723:TPS72325 -低电流/空载条件下的稳定性

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662085/tps723-tps72325---stability-for-low-current-no-load-condition

器件型号:TPS723

您好!

我们有一位客户有兴趣了解 TPS72325输出电流的稳定性。

在 TPS71745的数据表中、有一个关于此器件负载条件特性的措辞、而 TPS72325的数据表对此没有做任何说明。

虽然这两个器件相似、并且都具有0A 最小输出电流的额定值。 我们的客户需要了解低电流或无负载条件的稳定性。

请有人告知 TPS72325是否具有零输出电流时的电压调节特性?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    随着技术的进步、LDO 对无负载稳定性的期望已不再是一项功能。  因此、很少有 LDO 数据表会指出空载稳定性。

    确定 LDO 是否适合给定应用的最快方法之一是执行最坏情况瞬态测试并观察 LDO 的响应。  如图16所示、我们的瞬态从空载变为满载、而没有任何明显的振铃。  这表示稳定性。

    非常尊重、

    Ryan