This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40210:TPS40210的 Webench 仿真

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662055/webench-tools-tps40210-webench-simulation-of-tps40210

器件型号:TPS40210

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

℃ 年12月、我使用 Webench 在 Vin=5~8V、Vout=24V、Iout=2A 和 Ta=30 μ s 下模拟了 TPS40210。
当时我无法对其进行仿真、因为 Tj 超过了绝对最大额定值。
但我最近可以在这种情况下对其进行仿真。
您最近是否更新过此器件的 Webench?


此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很有可能。 我们的 Webench 组经常更新 Webench、以获得更好的性能和用户界面体验。