This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:作为限流器运行的 TPS2490

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661037/tps2490-tps2490-operation-as-current-limiter

器件型号:TPS2490

尊敬的团队:

请参阅以下客户问题:

  • 我在我的设计中使用了几个 TPS2490 IC 作为限流器(至5A)
  • 我的设计与数据表中的典型设计非常相似
  • 然而、虽然其中一个电路能够完美工作、但另一个电路无法在30V 直流以上工作
  • 故障在于、它不会限制电流、而是会关闭 nFET、从而关闭负载的电源
  • 我发现、如果我移除电容器 CIN。 电路工作正常…
  • 问题:
  1. 该电容器的重要性是什么? 可以忽略它吗?
  2. 数据表建议将 RSNS 放置在靠近 IC 的位置;在有故障的电路中、情况并非如此–这有多重要? 在有故障的电路中、RSNS 和 TPS2490彼此之间的距离不是很近…

团队中的任何人都能提供建议吗?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、

    是的、您应遵循 DS 布局指南、始终在任何设备上。 您正在高压环境中感应 DM 信号的 mV 电平、因此请将其视为真正的模拟电路-其中最关键的组件是真正的 PCB 布局。 如果您忽略 PCB 布局、通常需要付出代价。 将 Rsns、FET 和 TPS2490放置在 PCB 的同一侧、彼此靠近。 保持路线较短、并紧密地配合和开尔文感测。 将 Cin 放置在感应点 Rsns 的 Rsns '+'侧(Vin)(不直接放置在 TPS2490 Vin 上)。 需要使用 Cin 来滤除噪声、并且 Cin 应该很小。 0.1uF 很好。

    Brian