This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:RT 电阻值

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661942/lm5165-rt-resistor-value

器件型号:LM5165

大家好、我发现在生产批次中、RT (引脚5)接地的电阻器已被保留在关闭状态。 我正在尝试决定是否需要解决这个问题、或者是否可以让该特定批次的电路板在没有电阻器的情况下工作。 我通过移除电阻器测试了电路板、电路似乎仍然工作、但我不确定在 RT 开路时可能遇到的问题。

有人能告诉我我我可能面临的潜在问题吗? 该电路通过48V 输入为具有3V3的处理器供电。 输出电流约为50mA。

谢谢

版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RT 电阻器设置 COT 运行中的开关频率。 频率决定了电感器中的峰峰值纹波电流。 通过将 RT 引脚保持断开状态、您可以将频率设置为最低频率-请参阅数据表中的公式2。 您不仅会在预期的设定频率中出现错误(安装 RT 时)、而且还会从器件到器件和环境变化中获得大量的频率变化。 我强烈建议将 RT 电阻器安装到 GND。