This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:bq24650

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650906/bq24650-bq24650

器件型号:BQ24650

。 您能不能建议从何处获取有关电机反向电流以及如何保护的更多信息。 2.能否  在升压模式下使用 bq24650。 引脚4 TS 用于温度补偿。 我想使用该引脚来固定工作点、最大功率点、 温度范围为10°C 至45°C。我的最大功率点在25°C 时为19V、在40°C 时为17.2。我想在温度范围内更改此工作点如何修复此温度窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题与您之前的帖子重复。 我已经回答了您在上一帖子中的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第3点被误解了。  需要说明如下。  太阳能电池板的最大功率点随温度变化。 原因。 例如、在25度 c 时、最大功率点为19伏、当环境温度上升到40度 c 最大值时。 功率点为17.2votl。  因此、40度 c 的 mppt 控制器应跟踪新的最大值 功率点。 正如在温度降至10度时一样、新的最大功率点为20伏。

    BQ24650应跟踪此更改。 同样、也应根据温度系数跟踪电池电压随温度变化的情况。   

    如何在 BQ24650中整合温度系数。  为此、我希望热敏电阻连接到 TS 引脚。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    热敏电阻用于感测电池组温度。 TS 功能不包括跟踪 MPPT。  

    您将需要一个外部 MCU 来跟踪面板温度、然后通过电阻器在 MPPT 引脚上设置相应的电压。 由于每个电池板的特性不同、此器件本身不跟踪电池板温度和它的 MPPT 点变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么为什么 BQ24650被称为 MPPT 控制器。  我是否可以使用 BQ24650作为直流电源来驱动负载而不将电池连接到 BQ24650的输出、它是否能够工作?  是否需要将电池连接到其输出端才能使 BQ24650正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ24650具有 MPPT 功能的原因是输入电压调节可调节、因此用户可以选择设置不同的输入电压调节阈值。 传统的独立电池充电器通常具有内部固定输入电压调节。

    您可以参阅以下应用手册、了解如何使用 bq24650进行最大功率点跟踪。

    www.ti.com/.../slua586a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、从何处获取 BQ24650的 PSPICE 模型来驱动直流电机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有用于 bq24650的 PSPICE 模型。 有关反向电流阻断电路、请查看以下链接中的论坛帖子。
    e2e.ti.com/.../621778
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于上述 POST、您提到的热敏电阻连接到引脚 TS、它的功能是 w.r.t mppt?  它是使用增大脉冲宽度还是减小脉冲。  我的温度在10摄氏度至50摄氏度之间变化。 正常工作温度为40摄氏度。 现在、如何将工作点固定在40摄氏度、该热敏电阻会对该工作点的任何温度变化产生什么影响。  它是否会影响输出或输入电压。

    TS 点处的电压与输入电压或输出电压之间的线性关系是什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS 功能实际上用于监控电池组温度。 它与面板温度无关。