This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:负载变化后稳压丢失

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662016/lm5088-regulation-lost-after-change-in-load

器件型号:LM5088

在原始系统设计中(随附的 pdf 12V OUT)、工作台 LM5088稳压器设计提供了3个栅极驱动器、一个3.3V LDO 和一个非板载5.0V LDO。  3.3V LDO 和 LM5088的运行温度都很高、但在3.3V LDO 过热和出现故障之前、稳压效果确实保持不变。  我已将 LDO 更改为3.3V 开关、但 LM5088现在无法实现调节。 它能做的最好的是8.2V 。在我看来、这似乎是一个负载问题。 我必须用1K 电阻人为地加载器件、但最终结果不是很好。  零件试图调节但失败。 如果对解决方案有任何想法,将不胜感激。  e2e.ti.com/.../Webbench-design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您能否确认输入电压的最小值和最大值、输出电流的要求?

    在使用 LDO 时、我假设 Iout 相对较低? 您能否确认 LM5088是稳定的? 您能否测量开关节点电压以确认占空比无抖动?

    谢谢。

    David。