This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 7805直流/直流开关稳压器

Guru**** 2768545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM84203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652606/7805-dc-to-dc-switching-regulator

主题中讨论的其他器件:TPSM84203

有人能告诉我这个电路是如何工作的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

     您的帖子中没有可见的电路图。  您必须首先单击 "插入代码"、"附加文件"等...        对话框右下角的。  然后将出现一个工具栏、您可以单击"附加剪辑"图标以添加图形文件。  

    我们很高兴看到有问题的电路后立即了解这一点!  

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、
    我们无法找到您的原理图、您的描述过于简单、因此无法给出更多答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、很方便、

    您是否在谈论 TPSM84203? 它是一款集成了400kHz 28V DCDC 降压稳压器的 TO-220电源模块。 电感器也集成在模块中。 它旨在替代7805型 LDO、以实现更高的效率和热性能。 如您所知、开关稳压器的效率将优于线性稳压器。 让我知道您要问的具体问题是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    方便、
    您的问题不清楚、因此我将关闭此主题。 请打开一个新主题或在此主题中澄清您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电路、  它来自我碰巧在 我打印的一组数据表中找到的旧 TI 数据表、因此我构建并验证了它是否正常工作、 输出电压似乎是 线性稳压器和齐纳电压的电压相加。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、这些信息使我能够插入文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、很方便、

    我想现在很少有人会使用您所附的原理图。 L78的引脚排列是否与引脚1的 Vin、引脚2的 GND 和引脚3的 Vout 类似? 如果是、您的电路使用输入电容器(0.33uF)的充电和放电周期来打开和关闭晶体管。 您使用 L78来控制降压开关稳压器。 但是、由于开关频率不可控且很低、因此电感器和输出电容器使用的值很大。 成本和尺寸将是一个大问题。

    TI 拥有许多降压开关稳压器 IC 和模块。 所有电源开关都是集成的。 对于模块、还集成了电感器。 在高开关频率下、我们的器件尺寸和成本得到了非常优化。 我建议您直接选择开关稳压器。 TPSM84203/05/12将为您提供一个良好的开端。 它是一个28V 输入电压3.3V/5V/12V 固定输出电源模块。 它与 L78引脚对引脚兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的解释、我将介绍 TPSM84203、是的、引脚排列为1Vin、2Vout 和3 GND。