This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:可以提供46V 输出吗?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661986/ucc28881-is-46v-output-possible

器件型号:UCC28881

大家好、团队、

我的一位客户希望从110VAC 输入生成46V 非隔离式输出。 是否可以使用 UCC28881?

Webench 不允许使用>24V 输出的设计、原因是什么?

此致、

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahendra、

    感谢您的关注。

    是的,此部件的输出电压大于24V。 尽管这可能是一项热挑战、因此他们必须非常认真地进行功率损耗计算。 我们将 Webench 限制为24Vout、因为这涵盖了广泛市场中的大多数应用、而不会让人们使用设计计算器时遇到问题。

    但根据所需的功率、他们可能会考虑使用外部 MOSFET。 查看其中的一些设计、让我知道客户的想法:

    此致、

    John